・NEW! - MIPI M-PHYレシーバーのテストの問題とソリューション - Application Brief
このアプリケーションノートでは、MIPI allianceが開発した高速規格と各規格の関係について概説しています。3種類のMIPIの物理層規格(M-PHY、D-PHY、C-PHY)の機能上の原理を説明し、それらの通信方式と各々の違いを示します。さらに、高速MIPIレシーバーのテストの問題と、キーサイトのMIPIレシーバーテスト用ソリューションに重点を置いて説明します。
・J-BERT M8020A高性能BERTを使用して次世代のUSB 3.xデザインを極める - Application Brief
このドキュメントでは、J-BERT M8020Aがデザインのマスターに役立つことを概説しています。
・J-BERT M8020A高性能BERTを使用したPCI Express® レシーバーテスト - Application Brief
このアプリケーションノートでは、さまざまな転送速度や仕様のPCI Expressレシーバーのテストの概要を説明し、J-BERT M8020Aベースのテストセットアップを示します。
・光カタログ: ビット・エラー・レートおよび波形解析(Volume 3) - Catalog
Volume IIIでは、データセンターおよびクラウド環境の「ビット・エラー・レート/波形解析」について説明しています。
・J-BERT M8020A高性能BERTを使用したMIPIコンフォーマンスの検証方法 - Application Brief
このアプリケーションノートでは、MIPI仕様およびCTSに準拠したASICのテスト要件を、J-BERT M8020Aが満たしていることを説明しています。
・100 Gbイーサネットのコンポーネントとシステムの特性評価とコンプライアンス検証 - Application Brief
100 Gbイーサネットと32Gファイバチャネルの次世代デザインを特性評価/検証するための手法の概要。